HD64F36037Gの型番について

はじめまして、Kenと申します。

HD64F36037GFPVの代替としてHD64F36037GFPJVを紹介されたのですが、違いを教えていただけないでしょうか?

HD64F36037GFPVの代替品を探しております。宜しくお願い致します。

  • 紹介してくれた方に聞くのが良いとは思います。

    以下は予想です。
    ハードウエアマニュアルにはFPJVの解説は無いですね。経験的にFPはパッケージでJは分類でVは梱包と予想します。
    Jは通常仕様品(-20~+75℃)と広温度範囲仕様品(-40~+85℃)の差だと思います。R8Cの分類でJは-40℃~85℃で、Kが-40℃~125℃になってます。

  • こんにちは、kijoさん。kenと申します。

    ご返答ありがとうございました。
    「J」は、kijoさんのご指摘の通り、「温度範囲」であること確認しました。
    また、「V」についてはRoHs対応との情報もあり、紹介者へ確認しております。

    たいへん助かりました。
    感謝申し上げます。