H8/3694のタイマVを使用しています。
内部クロックΦ/4、TCORA=100(約20us)、TCORB=10(約2us)の設定でAとBのコンペアマッチでTMOVからパルス出力をします。
TCORAとTCORBの割り込みタイミングに割り込み処理から同じ値を書き込みすると、不定期ですがTMOVの出力で50usOFFすることがあります。
TMOVの出力がOFFする原因をご存じの方はいないでしょうか?