お世話になっております。
弊社購買より、表題の問い合わせがありました。
製品の部品表に指定している品番が「HD64F36049HV」で、代理店よりDF36049HVが同一であるから使用可能だと連絡があったものの、ルネサスのWebサイトでは同一であることを指し示す資料は見当たりませんでした。
大変お手数ですが、同一であることを示す資料、情報をご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いします。
私も、HD64FxxxがDFxxxになっているケースに遭遇したのですが、素直に信じて購入しました。
Digi-Key, Mouser, RSなどで購入しようとすると、DFxxxになっています。
DF36049HVで検索すると、これらのサイトの在庫情報が出てきます。
証拠が欲しければ、ルネサスに直接問い合わせるのが早道だと思います。
Higetaka様
ご多用のところ、ご回答下さりありがとうございました。
休み明けにルネサスに問いあわせることにしたいと思いますが、今回の質問は元々ルネサスに問いあわせようとWebサイトの問い合わせ案内をさがしたら、こちらのかふぇるねにしか辿りつかなかったのです。
代理店に問いあわせるしかないのかなぁ。困りました。