はじめまして,
Salvator-XS(R-Car Gen3) boardを使用しているのですが、eMMC bootがうまくいかないので投稿させていただきました。
flash writer toolを使用して必要な.srecファイルを SCIF Down modeで更新しているのですが、
パワーオン後に以下のエラーになってしまい、マニュアルやガイドのようなプロセスにならず困っています。
-- Load Program to SystemRAM --------------------------------
please send !
Parameter Error!!
0x00000000 0x0001811A 0x0000000C 0x00000001
SCIF Download mode (with verification)
(C) Renesas Electronics Corp.
-- Load Program to SystemRAM --------------
please send!
マニュアル、ガイドどおりに設定しているつもりですが、どうしてブートしないのかわからない状況です。
もし何かお気づきのことがあれば教えていただけると非常にありがたいです。
よろしくお願いします。