HD64F2218UTF24Vと
DF2218UTF24Vは何が違うのでしょうか?
わかる方がいたら教えて頂きたいです。
こんにちは。Steinenです。最近、かふぇルネを訪問するようになり、このご質問に回答がないことに気づきました。HD64F2218UTF24VとDF2218UTF24Vは、いずれも同じ製品を示しています。HD64F2218UTF24Vは正式型名、カタログ型名などと呼ばれています。DF2218UTF24Vは受注型名と呼ばれており、ルネサス内のシステムで使用されるもののようです。製品を梱包した内装箱のラベルには、両方の型名が記載されているのではないかと思います。