ジャパンマイコンカーラリー2014 全国大会

2014年1月11日(土)開会式、12日(日)競技会、閉会式
@新さっぽろアークシティサンピアザ 光の広場

「ジャパンマイコンカーラリー2014全国大会」が第1回大会から開催してきた北海道札幌国際情報高等学校から会場を移し、新さっぽろアークシティサンピアザ 光の広場にて開催されます。
2013年10月下旬から全国12ブロックで順次行われた地区大会で優秀な成績を収めた精鋭たちがマイコンカーラリー発祥の地、札幌へ集結します。

観覧は自由です。
今年から商業施設の中での実施ですので、ふるってお集まりください。
  • タイトルとは関係ないんですけれども、たまにニックネームが消えて、ディレクトリ名になっている人がいるみたいですね。

    「A464」さん?は japan.renesasrulz.com/.../a464/default.aspx のディレクトリ名から来てますね。

    本家の方でも私のニックネームがAxxxxになったことがあるので、何か処理をした時に勝手に書き変わっちゃうんでしょうかね・・・・。