Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
R8C/Tiny
More
Cancel
R8C/Tiny
R8C/Tiny Forum
R8C/Tiny(M12) の命令実行時間について
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
12 replies
Subscribers
442 subscribers
Views
7807 views
Users
0 members are here
ROLC.W
A0
MOV.B
ZHBIN
MOV.W
ZHBOUTA
Options
Share
More
Cancel
Related
R8C/Tiny(M12) の命令実行時間について
toitec
over 10 years ago
こんにちは,toitecです。
除算(32ビット÷32ビット)のサンプルを
改造しながら、実行時間を測定していたところ,
腑に落ちない状況がありまして,御教授下さい。
<症状>
除算サブルーチンのメモリ配置位置をひとつ
ズラすと,処理時間が大きく変化する.
偶数アドレス -> 61.28μs
奇数アドレス -> 77.28μs
<評価プログラム抜粋>
.ORG 0400h
ZHBIN: .BLKB 16 ; 入力
ZHBOUTA: .BLKB 16 ; H_DIVL_x 出力
; RAMはメモリダンプで見やすくするために16byte
; 単位で確保しています
X_MAIN:
X_MAIN10:
JSR _R_MA ; メモリファインダー
BTSTC trjif_trjir ; 1ms経過?
JNC X_MAIN10 ; No \,ループ
; テスト開始
MOV.W ZHBIN+0\,R0 ; 入力データロード
MOV.W ZHBIN+2\,R2
MOV.W ZHBIN+4\,R1
MOV.W ZHBIN+6\,R3
BSET 3\,p1 ; 処理時間計測スタート
JSR H_DIVL_R ; 32bit÷32bit
BCLR 3\,p1 ; 処理時間計測エンド
MOV.W R0\,ZHBOUTA+0
MOV.W R2\,ZHBOUTA+2
MOV.W A0\,ZHBOUTA+4
MOV.W A1\,ZHBOUTA+6
JMP.W X_MAIN
; NOP ; 無関係なNOP
; 偶数/奇数設定用
H_DIVL_R:
ENTER #1
MOV.B #0\,A0
MOV.B #0\,A1
CMP.W #0\,R1
JNE H_DIVL_R_10
CMP.W #0\,R3
JEQ H_DIVL_R_90
H_DIVL_R_10:
MOV.B #32\,-1[FB]
H_DIVL_R_20:
SHL.W #1\,R0
ROLC.W R2
ROLC.W A0
ROLC.W A1
SUB.W R1\,A0
SBB.W R3\,A1
BMC 0\,R0
JC H_DIVL_R_30
ADD.W R1\,A0
ADC.W R3\,A1
H_DIVL_R_30:
ADJNZ.B #-1\,-1[FB]\,H_DIVL_R_20
FCLR Z
H_DIVL_R_90:
EXITD
32回のループが存在するため,1.6μsの
倍数(20MHz:50ns×32=1.6us)で差がでるのは
予想していたのですが,トータルで16μsの
差は大き過ぎると感じました。
プログラム中の,「NOP」を有効/無効にするこ
とで,サブルーチンの配置位置を動かします。
計測は,サブルーチン実行の前後でポート出力
して測定しています。
被除数と除数はRAM上にセットし,メモリファ
インダーで自由に変更できるようにしています。
今回は,FFFFFFFF÷AAAA で確認しました。
0400~0403:被序数
0404~0407:除数
0410~0413:商
0414~0417:余り
よろしく,お願い致します。
Parents
Kon Nozomu(すと)
over 10 years ago
すと@konです。
> 32回のループが存在するため,1.6μsの
> 倍数(20MHz:50ns×32=1.6us)で差がでるのは
> 予想していたのですが,トータルで16μsの
> 差は大き過ぎると感じました。
まずこの表現が?です。32回のループと偶数奇数アドレス配置と何か関係ありますか?
また、R8Cはバスが8ビットのため、偶数奇数アドレスを問わず8ビットアクセスとなります。つまり、配置が異なることによるフェッチの変化はない、ということです。
最初はソフトウェアウェイトでも入っているのかと考えましたが、シングルチップであるためこれも除外されます(ウェイトの設定ができないため)。となると、外部要因で時間差が生じていることが想定されます。
正確に判断するには偶数配置、奇数配置でそれぞれ10回くらい測定し、各々の処理時間の平均とバラツキを評価してください。
有意な差を明確にしてから、偶数・奇数による違いを検討された方がいいと思います。
命令ダンプを見れるなら遡ってチェックするのも手ですが…うんざりしちゃうのでこれは最後の手段ですね。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
Kon Nozomu(すと)
over 10 years ago
すと@konです。
> 32回のループが存在するため,1.6μsの
> 倍数(20MHz:50ns×32=1.6us)で差がでるのは
> 予想していたのですが,トータルで16μsの
> 差は大き過ぎると感じました。
まずこの表現が?です。32回のループと偶数奇数アドレス配置と何か関係ありますか?
また、R8Cはバスが8ビットのため、偶数奇数アドレスを問わず8ビットアクセスとなります。つまり、配置が異なることによるフェッチの変化はない、ということです。
最初はソフトウェアウェイトでも入っているのかと考えましたが、シングルチップであるためこれも除外されます(ウェイトの設定ができないため)。となると、外部要因で時間差が生じていることが想定されます。
正確に判断するには偶数配置、奇数配置でそれぞれ10回くらい測定し、各々の処理時間の平均とバラツキを評価してください。
有意な差を明確にしてから、偶数・奇数による違いを検討された方がいいと思います。
命令ダンプを見れるなら遡ってチェックするのも手ですが…うんざりしちゃうのでこれは最後の手段ですね。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Children
No Data