Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
R8C/Tiny
More
Cancel
R8C/Tiny
R8C/Tiny Forum
R8C/Tiny(M12) の命令実行時間について
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
12 replies
Subscribers
442 subscribers
Views
7724 views
Users
0 members are here
ROLC.W
A0
MOV.B
ZHBIN
MOV.W
ZHBOUTA
Options
Share
More
Cancel
Related
R8C/Tiny(M12) の命令実行時間について
toitec
over 10 years ago
こんにちは,toitecです。
除算(32ビット÷32ビット)のサンプルを
改造しながら、実行時間を測定していたところ,
腑に落ちない状況がありまして,御教授下さい。
<症状>
除算サブルーチンのメモリ配置位置をひとつ
ズラすと,処理時間が大きく変化する.
偶数アドレス -> 61.28μs
奇数アドレス -> 77.28μs
<評価プログラム抜粋>
.ORG 0400h
ZHBIN: .BLKB 16 ; 入力
ZHBOUTA: .BLKB 16 ; H_DIVL_x 出力
; RAMはメモリダンプで見やすくするために16byte
; 単位で確保しています
X_MAIN:
X_MAIN10:
JSR _R_MA ; メモリファインダー
BTSTC trjif_trjir ; 1ms経過?
JNC X_MAIN10 ; No \,ループ
; テスト開始
MOV.W ZHBIN+0\,R0 ; 入力データロード
MOV.W ZHBIN+2\,R2
MOV.W ZHBIN+4\,R1
MOV.W ZHBIN+6\,R3
BSET 3\,p1 ; 処理時間計測スタート
JSR H_DIVL_R ; 32bit÷32bit
BCLR 3\,p1 ; 処理時間計測エンド
MOV.W R0\,ZHBOUTA+0
MOV.W R2\,ZHBOUTA+2
MOV.W A0\,ZHBOUTA+4
MOV.W A1\,ZHBOUTA+6
JMP.W X_MAIN
; NOP ; 無関係なNOP
; 偶数/奇数設定用
H_DIVL_R:
ENTER #1
MOV.B #0\,A0
MOV.B #0\,A1
CMP.W #0\,R1
JNE H_DIVL_R_10
CMP.W #0\,R3
JEQ H_DIVL_R_90
H_DIVL_R_10:
MOV.B #32\,-1[FB]
H_DIVL_R_20:
SHL.W #1\,R0
ROLC.W R2
ROLC.W A0
ROLC.W A1
SUB.W R1\,A0
SBB.W R3\,A1
BMC 0\,R0
JC H_DIVL_R_30
ADD.W R1\,A0
ADC.W R3\,A1
H_DIVL_R_30:
ADJNZ.B #-1\,-1[FB]\,H_DIVL_R_20
FCLR Z
H_DIVL_R_90:
EXITD
32回のループが存在するため,1.6μsの
倍数(20MHz:50ns×32=1.6us)で差がでるのは
予想していたのですが,トータルで16μsの
差は大き過ぎると感じました。
プログラム中の,「NOP」を有効/無効にするこ
とで,サブルーチンの配置位置を動かします。
計測は,サブルーチン実行の前後でポート出力
して測定しています。
被除数と除数はRAM上にセットし,メモリファ
インダーで自由に変更できるようにしています。
今回は,FFFFFFFF÷AAAA で確認しました。
0400~0403:被序数
0404~0407:除数
0410~0413:商
0414~0417:余り
よろしく,お願い致します。
Parents
Kirin
over 10 years ago
toitecさん
早くなりましたね。
ここからは趣味の世界ですけども、
すとさんがおっしゃっているように、命令コードからクロック数の合計を数えてみてください。
理論上の動作クロックよりも伸びているとすると
どこかでストールが発生しているかもしれません。
私の想像ですけども、
条件分岐のフラグを読み出すためにCPU内部でデータバスを使用するのと、フェッチ(リード)するためのバスアクセスが競合して、1クロックお休み、みたいな?感じですかね。
例えば、フラグを読み出すバスが下位側だとすると奇数アドレスの命令をフェッチする場合は早いけど、逆は遅いとか。
分岐の成立不成立を含めて、細かく命令キューにたまるクロック数を積み上げてみないと確証はもてませんけどねー。
qIaCrmST9QoEdXGI-0_A0289.gif
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
Kirin
over 10 years ago
toitecさん
早くなりましたね。
ここからは趣味の世界ですけども、
すとさんがおっしゃっているように、命令コードからクロック数の合計を数えてみてください。
理論上の動作クロックよりも伸びているとすると
どこかでストールが発生しているかもしれません。
私の想像ですけども、
条件分岐のフラグを読み出すためにCPU内部でデータバスを使用するのと、フェッチ(リード)するためのバスアクセスが競合して、1クロックお休み、みたいな?感じですかね。
例えば、フラグを読み出すバスが下位側だとすると奇数アドレスの命令をフェッチする場合は早いけど、逆は遅いとか。
分岐の成立不成立を含めて、細かく命令キューにたまるクロック数を積み上げてみないと確証はもてませんけどねー。
qIaCrmST9QoEdXGI-0_A0289.gif
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Children
No Data