Hew R8Cのセクションについて

Hew + R8Cについて

しばらく使ってなかったので、忘れてしまいました。

HEWで、R8Cを選択した場合、セクションの指定は、nc_define.incとsect30.incで

行なうんでしたっけ?

プロジェクトのセクション指定は、デフォルトじゃないんですかね。

  • チョコです。

    担当者からのコメントを以下に示します。

    HEWでR8Cを使用する場合のセクションの指定ですが、

    プロジェクトタイプにより異なります。

    プロジェクトタイプにApplicationを選択して

    プロジェクトを作成した場合

    Sect30.inc

    です。

    プロジェクトタイプにC Sourece startup Application

    を選択してプロジェクトを作成した場合

    HEWのメニューより"ビルド"->"Renesas M16C Standard Toolchian"

    を選択し”リンカ”タブ、カテゴリに”セクション配置順序”を

    選択して配置指定をして頂きます。

    いづれの場合もデフォルト設定は提供しています。

  • チョコ様 

    いつも、ありがとうございます。

    C Sourece startup Applicationで

    プロジェクト作成するんでしたね。

    SSより