Hew + R8Cについて
しばらく使ってなかったので、忘れてしまいました。
HEWで、R8Cを選択した場合、セクションの指定は、nc_define.incとsect30.incで
行なうんでしたっけ?
プロジェクトのセクション指定は、デフォルトじゃないんですかね。
チョコです。
担当者からのコメントを以下に示します。
HEWでR8Cを使用する場合のセクションの指定ですが、
プロジェクトタイプにより異なります。
プロジェクトタイプにApplicationを選択して
プロジェクトを作成した場合
Sect30.inc
です。
プロジェクトタイプにC Sourece startup Application
を選択してプロジェクトを作成した場合
HEWのメニューより"ビルド"->"Renesas M16C Standard Toolchian"
を選択し”リンカ”タブ、カテゴリに”セクション配置順序”を
選択して配置指定をして頂きます。
いづれの場合もデフォルト設定は提供しています。
チョコ様
いつも、ありがとうございます。
C Sourece startup Applicationで
プロジェクト作成するんでしたね。
SSより