こんにちは。マイコン初心者です。
R8C/15を使ってLEDの点灯を繰り返そうと思っています。Timerを使わずに、ソフトウェアタイマ(for文のカウントアップで、wait時間を作ろうと考えていました。例えば1msecの時間をfor文で作ろうと思い、20Msecのクロック選択なので、20MHzのクロックなので、1/20M=50nsecとなり、20000倍にすれば1msec近くになると思っていました。しかし、サイクル数のシュミレーションをみると、32768サイクル(約20msec)という結果になっていました。。。単純に20msec/32768=610nなので1.6MHzがサイクル周波数となっています。またシミュレータ同様にオシロでポートのON/OFFをオシロで確認すると、20msecぐらいかかっています。クロックは初期化で20MHzに設定していると思うのですが、何が原因は考えらますでしょうか?お手数ですがアドバイスいただけると幸いです。
参考までにプログラム(開発環境はHEW4.0)と実行時間結果の様子をのせておきます。デバッガーが原因かと思い切り分けを行うためにRUNモードでも確認しましたが動作は同じになりました。
R8CデータシートURL:http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/rjj09b0176_r8c14hm.pdf
作成プログラム↓
======================================================#include "sfr_r815.h"
// メインクロック切替関数 20MHzvoid set_MainCLK(void){ prc0 = 1; // プロテクト制御(書き換え許可) cm13 = 1; // Xin-Xout端子切り替え cm05 = 0; // Xin-Xoutメインクロック発振 cm06 = 0; // 8分周以外(分周なし) asm("nop"); // 発振の安定待ち asm("nop"); // (同上) asm("nop"); // (同上) asm("nop"); // (同上) ocd2 = 0; // メインクロック選択 prc0 = 0; // プロテクト制御(書き換え禁止)}
//メイン関数 Wait時間の確認 20000回のカウントアップで1msecvoid main(void){ int cnt; set_MainCLK(); pd1_3=1; while(1) { p1_3=0; for(cnt=0; cnt<2000; cnt++); //wait 0.1msec p1_3=1; for(cnt=0; cnt<20000; cnt++); //wait 1msec }
}======================================================
wait時間.pdf
チョコです。
forループは1命令で実行できるわけではなく、複数の命令で実行されます。
そのため、20MHzで動作時に20000回のループで1msecとなることはなく、
遙かに長い時間が必要です。
ループの実行時間を見積もるには、1ステートメントがどのような命令で構成
されるかを確認して、そのうえで、概略の時間を見積もってください。
オンチップオシレータ32MHzの場合、こんな感じで大体1mSになるようです(CS+とE1で実験しました)。
void DelayMsec(uint16_t cnt)
{
uint16_t i, j;
for (i = 0; i < cnt; i++) {
for (j = 0; j < 3541; j++);
}
正確に調べたいのなら逆アセンブルしたソースを追いかける(それでも割込みが入れば変わるはず)・・・自分は面倒くさいからCS+の実行時間監視機能を使ったり、実際にプログラムを走らせてストップウオッチで30秒ほど計って「j<3541」の部分を調整してます。
「LEDの点滅周期」と言う事なら実動作させて大体でOKって事でどうでしょう?