お世話になります。
現在、R8C/32GでUART2を使用しています。
エミュレータはE8a、開発環境はHEWで、問題なくデバッグできております。
今回、新たにUART0を追加で使用してみることになりました。
この場合、E8aでのデバッグは可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
大丈夫だと思いますけど、、。2年ほど前にR8C32HでスイッチとポテンショとUART0からデータをもらってLEDとリレーを駆動し、一部の状態をUART0で送信するソフトウエアを作成したことがあります。設計とコーディングは簡単だったのでデバッグ作業はほとんどしませんでした。よって、UART0がらみのバグ発見がE8a+HEWで問題なくできるかは自信がありません。nojiさんはR8C32GのUART0とE8aで何か心配事があるのでしょうか?私には逆にそのあたりが気になります。
余談ですが、上記ソフトウエアの仕様に関してはボロボロで、お客様も実際に使わないと妥当性が分からないと言われ、弊社でも解釈の誤りがあり、頻繁にE8a+FDTBasicからのフラッシュへの書き込みを実行しました。その場でコードを直して、帰社してから設計書と仕様書を直す禁手オンパレードです。
kijoさん
早速のご回答ありがとうございます。経験された方のご意見が伺えて安心致しました。
>nojiさんはR8C32GのUART0とE8aで何か心配事があるのでしょうか?私には逆にそのあたりが気になります。
実は私は組み込み初心者でして、上記のものを前任者から引き継いで機能を追加しようとしております。
前任者の作成したIOポート表のPort1_4(TXD0)、Port1_5(RXD0)の部分に「PC接続用」との記述があり(この資料は完成形ではない可能性があるのですが)
そういえばエミュレータはどのピンを使用しているのだろう、まさかUART0なのでは?と的外れな方向に考えが走り
不安になって質問させていただいた次第です。
まずはとにかくやってみたいと思います。ありがとうございます。