お世話になります.
表題のファイル「R5F21336CUART.MCU」を探しており,見つからないため投稿させて頂きました.
Silicon Discovery社の「すぐに使える!実験・試作用マイコンモジュール R8C/33Aマイコン」を購入し
現在この本の通り開発学習をすすめております.ターゲットMCU接続の設定を行う際,表題のMCUファイルがMCUファイルフォルダ
C:\Program Files (x86)\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\PDTarget\KD30\McuFiles\R8C-Tiny Series
中に見当たりませんでした.
HEWやコンパイラ,デバッガなどのソフトウェアインストールを失敗しているのか,アップデートの有無や配布中止などのがあれば
確認をしたいのですが,どなた様かご回答をお願いできませんでしょうか??
なんとも初歩的で申し訳ないのですが,よろしくお願い致します...
はちまるさん
↓ここからダウンロードできそうですよ。
japan.renesas.com/.../index.jsp
Kirinさん
ありがとうございます!
無事MCUファイルを利用できるようになりました.
はやいご回答感謝致します.
引き続き質問で恐縮なのですが,この冊子の付属基板をHEWで接続しようとすると
「通信エラーが発生しました。ターゲットよりデータを受信できません。(16014)」とエラーが出て
再び作業がとまっております。
以下のサイトを参考にしましたが,どうもHWの故障なのかどうか判断がつかづ,困っております.
japan.renesasrulz.com/.../1504.aspx
okwave.jp/.../q5729477.html
通信開始の際にCOM1-Dという名前のLEDは点滅を始めるのですが,すぐにとまってしまいます.
なお,付属基板のスイッチはDB MODEの選択となっております.
みなさまでも過去にこのようなことがあったでしょうか?
よろしくお願い致します.
私はR8Cのシリアルモニタを使ったことないので、詳しくありませんけれども モニタの説明に以下のように書いてあるので、デバッガを接続する前に、念のためFDTなどのプログラマーでチップを消去してみてください。 > フラッシュプログラマ等で、ユーザープログラム領域を初期化(消去)してから、モニタプログラムを使用してください。
FTDIのCOMポートドライバーが正しくインストールされていないと、プログラマーもつながらないかもしれません。 デバイスマネージャーでCOMポートドライバーが正常にインストールされてるかも併せて確認してみてください。
FTDIのCOMポートドライバーは正しくインストールされていることが確認できました.
FDTを利用してチップの初期化を行おうとしましたが,FDT側でも接続ができず
「Error No 15024:ブートの合わせ込みに失敗しました」と出てしまいます.
ルネサスのマニュアルを見ると,配線類を見直せとのことなのですが,付属基板を利用してますので
不良品かな...?と疑っております.
ともあれ,おかげさまでいろいろと検討することができました.
ありがとうございました.
はちまる
『Debugで書き込んでもReleaseで書き込まれている?』も含めて USB 周りに異常があるのでは? 他の USB 接続の機器は正常動作しますか? PC を再起動して確認等されてるでしょうか?
Fujita Nozomuさん
ご返答ありがとうございます.実は,こちらのR8Cと別件のRX621では環境が異なり,前者が家庭での,後者が職場での作業となっております.
ですが,確かに,特に後者についてはUSBで疑わしい部分があったため,再度確認をしてみようと思います.
(実は以前USB Hubを利用していた際,電源電流が足りなくなり取り外した経緯があります)
今更気づいたのですが,こちらによるとR8C向けのFoUSBは対応OSがXPまでなんですね... 現在,Windows7を使っています.
FTDIドライバやHEW,FoUSBなど再インストールし,別マイコン基板HWでも接続にトライしてみたところ
やはり通信でエラーが出ましたので,OSの違いかな,と思われます.
お騒がせしました.