R5F21336CUART.MCUファイルについて

お世話になります.

表題のファイル「R5F21336CUART.MCU」を探しており,見つからないため投稿させて頂きました.

Silicon Discovery社の「すぐに使える!実験・試作用マイコンモジュール R8C/33Aマイコン」を購入し

現在この本の通り開発学習をすすめております.ターゲットMCU接続の設定を行う際,表題のMCUファイルがMCUファイルフォルダ

C:\Program Files (x86)\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\PDTarget\KD30\McuFiles\R8C-Tiny Series

中に見当たりませんでした.

HEWやコンパイラ,デバッガなどのソフトウェアインストールを失敗しているのか,アップデートの有無や配布中止などのがあれば

確認をしたいのですが,どなた様かご回答をお願いできませんでしょうか??

なんとも初歩的で申し訳ないのですが,よろしくお願い致します...

Parents
  • はちまるさん

    ↓ここからダウンロードできそうですよ。

    japan.renesas.com/.../index.jsp

  • Kirinさん

    ありがとうございます!

    無事MCUファイルを利用できるようになりました.

    はやいご回答感謝致します.

    引き続き質問で恐縮なのですが,この冊子の付属基板をHEWで接続しようとすると

    「通信エラーが発生しました。ターゲットよりデータを受信できません。(16014)」とエラーが出て

    再び作業がとまっております。

    以下のサイトを参考にしましたが,どうもHWの故障なのかどうか判断がつかづ,困っております.

    japan.renesasrulz.com/.../1504.aspx

    okwave.jp/.../q5729477.html

    通信開始の際にCOM1-Dという名前のLEDは点滅を始めるのですが,すぐにとまってしまいます.

    なお,付属基板のスイッチはDB MODEの選択となっております.

    みなさまでも過去にこのようなことがあったでしょうか?

    よろしくお願い致します.

  • はちまるさん

    私はR8Cのシリアルモニタを使ったことないので、詳しくありませんけれども
    モニタの説明に以下のように書いてあるので、デバッガを接続する前に、念のためFDTなどのプログラマーでチップを消去してみてください。
    > フラッシュプログラマ等で、ユーザープログラム領域を初期化(消去)してから、モニタプログラムを使用してください。

    FTDIのCOMポートドライバーが正しくインストールされていないと、プログラマーもつながらないかもしれません。
    デバイスマネージャーでCOMポートドライバーが正常にインストールされてるかも併せて確認してみてください。

Reply
  • はちまるさん

    私はR8Cのシリアルモニタを使ったことないので、詳しくありませんけれども
    モニタの説明に以下のように書いてあるので、デバッガを接続する前に、念のためFDTなどのプログラマーでチップを消去してみてください。
    > フラッシュプログラマ等で、ユーザープログラム領域を初期化(消去)してから、モニタプログラムを使用してください。

    FTDIのCOMポートドライバーが正しくインストールされていないと、プログラマーもつながらないかもしれません。
    デバイスマネージャーでCOMポートドライバーが正常にインストールされてるかも併せて確認してみてください。

Children
  • Kirinさん

    お世話になります.

    FTDIのCOMポートドライバーは正しくインストールされていることが確認できました.

    FDTを利用してチップの初期化を行おうとしましたが,FDT側でも接続ができず

    「Error No 15024:ブートの合わせ込みに失敗しました」と出てしまいます.

    ルネサスのマニュアルを見ると,配線類を見直せとのことなのですが,付属基板を利用してますので

    不良品かな...?と疑っております.

    ともあれ,おかげさまでいろいろと検討することができました.

    ありがとうございました.

    はちまる

  • 『Debugで書き込んでもReleaseで書き込まれている?』も含めて USB 周りに異常があるのでは? 他の USB 接続の機器は正常動作しますか? PC を再起動して確認等されてるでしょうか?

  • Fujita Nozomuさん

    ご返答ありがとうございます.実は,こちらのR8Cと別件のRX621では環境が異なり,前者が家庭での,後者が職場での作業となっております.

    ですが,確かに,特に後者についてはUSBで疑わしい部分があったため,再度確認をしてみようと思います.

    (実は以前USB Hubを利用していた際,電源電流が足りなくなり取り外した経緯があります)

  • 今更気づいたのですが,こちらによるとR8C向けのFoUSBは対応OSがXPまでなんですね... 現在,Windows7を使っています.

    japan.renesas.com/.../index.jsp

    FTDIドライバやHEW,FoUSBなど再インストールし,別マイコン基板HWでも接続にトライしてみたところ

    やはり通信でエラーが出ましたので,OSの違いかな,と思われます.

    お騒がせしました.