R8C/32G p1設定について

お世話になります。R8C/32Gを使用しています。
p1_0をデジタル出力ポート
p1_1をデジタル出力ポート
p1_2をアナログ入力ポート、
p1_3をデジタル入力ポート
にしたいのですが、どのように設定したらよいでしょうか。

現在の設定は
pd1        = 0x53;
admod    = 0x23;
です。この後、adinsel をどのように設定したらよいのか、ハードウェアマニュアルを読んでも考え方がよく分からず立ち往生しております。
R8C/32Gは4チャンネルアナログ入力が可能、ということですが
なぜADINSELのアナログ入力端子選択ビットは1チャンネルごとなのでしょうか。
基本的なところで申し訳ないのですが、どうかご教授下さい。

Parents Reply Children
No Data