E8a
エミュレーターを使ってR8c/M12Aのデバックとソース修正を繰り返してるうちに何か操作の間違いで変数の
ウオッチウインドウが表示しなくなりました。High-pefomance Endedded Workshopのエディタ画面で表示→
シンボル→には「ラベル」しか現れず「ウオッチ」がありません。何をどの様にすれば元のようにウオッチウインドウが表示されるようになるのでしょうかご教示願います。
もう1件質問させてください。
A/Dコンバーターのテストはデバック中では出来ないのでしょうか。電圧を入力しても予想と違った値しか
出ません。
"ウォッチウィンドウ"がグレーアウトしているのでしたら、見掛け上隠れているだけだと思います。
HEWを保存せずに一旦閉じて、再度開けば、元の表示状態に戻るはずです。
もし既に保存後でしたら、HEWを最大化してから、ペインを1つずつ閉じて行くと、現れてくるのではないでしょうか?
----
A/D変換器もデバッグ出来るはずです。ポート等の初期設定は適切でしょうか?