初心者です。
雑誌を見てR8C/15を使っています。
sfr_r815.incというファイル名のサンプルコードを探しています。
インクルードファイルとのことですが、
昔の雑誌のためかルネサスのホームページ上から見つけることができません。
どなたかご存知の方がいればよろしくお願いします。
たk
sfr_r815.incはR8C/15マイコンのアセンブラ標準インクルードファイルになります。
ダウンロードでもいいですし、R8C/15のダミープロジェクトを作成して、そこからコピーしてくるでもOKです。
回答いただいた皆様
ありがとうございます。
インストールした開発環境のフォルダで見つけることができました。
感謝いたします。