お世話になります。
R8C36WでCAN/LIN通信を行う為のサンプルコードを探しています。
can_driver.c,lin_driver.cというファイルらしいのですが、どこかダウンロードできる場所を
ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか
よろしくお願いします。
koji-ojikaさん こんにちはNAKAといいます。 最近はRL78/F14に浮気しちゃってるので、R8Cは少しご無沙汰です。 なのでR8C36Wではないのですが、ちょっと前の34WならCANを使いました。
いろいろご心配をおかけしてすみません。NAKAです。先の初期設定は、個人で0からハードマニュアルをたよりに作成したものですので、ご紹介は問題ないと思っておりました。以前のRL78/F14も同様です。ご心配していただくのは本意ではございませんので、消しておきます。大変ご迷惑をおかけいたしました。