R8C36W CAN/LIN通信 サンプルコード

お世話になります。

R8C36WでCAN/LIN通信を行う為のサンプルコードを探しています。

can_driver.c,lin_driver.cというファイルらしいのですが、どこかダウンロードできる場所を

ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか

よろしくお願いします。

Parents
  • koji-ojika様

    管理人のAyrです。

    CAN/LIN通信サンプルコードに関しては下記サイトから技術問い合わせに入れたほうが良いと思います。


    https://support.renesas.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=73217

  • Ayr様 

    横から失礼します。
    サンプルコードに関してなのですが、
    (1)もともとは公開してたが、現在公開していないサンプルコード
    (2)R8C36WのCAN/LINに限らず、問い合わせ者にのみ渡しているサンプルコードも存在する
    どちらなのでしょう?
  • Sugachance様

    管理人のAyrです。

    R8C36Wは車載用のようでしたので特別管理されている場合もありますので技術問い合わせ窓口をご紹介しました。
    www.renesas.com/.../r8c36wxyz.html
Reply Children
  • 管理人のAyrさま

    NAKAといいます。

    >R8C36Wは車載用のようでしたので特別管理されている場合もありますので技術問い合わせ窓口をご紹介しました。
    ⇒すみません!またご迷惑をおかけしました?RH850などと同じ扱いなのでしょうか?
     不都合がありましたら先回の書き込みを消去してください。

    よろしくお願いいたします。

  • Ayr様

    ご回答ありがとうございます。承知いたしました。
  • 管理人のAyrさま

    いろいろご心配をおかけしてすみません。NAKAです。
    先の初期設定は、個人で0からハードマニュアルをたよりに作成したものですので、ご紹介は問題ないと思っておりました。以前のRL78/F14も同様です。
    ご心配していただくのは本意ではございませんので、消しておきます。
    大変ご迷惑をおかけいたしました。