お世話になります。
R8C36WでCAN/LIN通信を行う為のサンプルコードを探しています。
can_driver.c,lin_driver.cというファイルらしいのですが、どこかダウンロードできる場所を
ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか
よろしくお願いします。
koji-ojika様 管理人のAyrです。 CAN/LIN通信サンプルコードに関しては下記サイトから技術問い合わせに入れたほうが良いと思います。
https://support.renesas.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=73217
管理人のAyrさま NAKAといいます。 >R8C36Wは車載用のようでしたので特別管理されている場合もありますので技術問い合わせ窓口をご紹介しました。 ⇒すみません!またご迷惑をおかけしました?RH850などと同じ扱いなのでしょうか? 不都合がありましたら先回の書き込みを消去してください。 よろしくお願いいたします。