R8C/26マイコンのデバッグが出来ません。

E8aを使用し、R5F21266をHEWでデバッグしております。

ユーザープログラムにブレークを張り、その都度停止させながら、デバッグしたいのですが

下記のような動作をしております。

 

マイコンとPC(HEW)を接続し、

ダウンロードモジュールのダウンロード(v100.x30)をしたのちに、

メイン文内でブレークを張り、CPUリセットをすると、

ncrt0.a30の

ldc #istack_top,   isp ;set istack pointer

という行(ncrt0.a30 259行目)に飛びます。

その後実行すると

勝手に逆アセンブリモードに変わり、メイン文内のブレークにかかることなく

ncrt0.a30の

逆アセンブリアドレス:FFFFF オブジェクトコード:FF 逆アセンブリ:UND

に飛ばされてしまいます。

メイン文のブレークで動作を停止するためには何をしなければならないのでしょうか?

Parents Reply
  • 菅原といいます。

    R8Cですよね。プロジェクトのパス名確認してみませんか
    スペースが入っているようなパスだとコンパイルできなかったり デバッグがうまくいかなかったような気がします。
    しばらくR8Cやっていないので はっきりとは言えないですが、一つ確認してみてください。
Children
No Data