R8Cへのプログラム書き込み

HEW4.09のバージョンで作成したR8CのプログラムをE8aで書きこみをしたいのですが、E8aが接続できません。

「デバイスドライバがみつからないか 接続をキャンセルしました」と表示されて接続が出来ません。

トラブル集の内容を試しましたが、やはり同じメッセージがでて接続できません。

E8aが壊れているのでしょうか?

E8aは暫く使用していませんでした。

他の書き込みでFlash Deperopment Kitを試しましたが接続できませんでした。

E8aを使用しないで書き込む方法はありますでしょうか。

ターゲットボードはE8a用のコネクタしか有りません。

  • わか さん、こんにちは。NoMaYです。

    エラーメッセージを見て気になったのですが、E8aをパソコンに繋いだ時、WindowsのデバイスマネージャにE8aとおぼしきUSB機器が表示されるようになりますか?(すみません、使ったことが無くて、一般論です。)

    全く表示されない場合:

    ・他のパソコン(特に意図的に昔のパソコンで且つ昔のWindowsが動いているパソコン)に繋ぐとどうなりますか?

    不明なデバイスとして表示された場合:

    ・E8aのWindowsデバイスドライバはインストールされていますか?
    ・インストールされているのに不明なデバイスとして表示される場合、こちらも、他のパソコン(特に意図的に昔のパソコンで且つ昔のWindowsが動いているパソコン)に繋いで、E8aのWindowsデバイスドライバをインストールするとどうなりますか?

    正常とおぼしき表示になる場合:

    ・今のところ次のアクションが思い浮かびません

    [メモ]

    関連URL

    FAQ 1000049 : E8a/E8の使用時のトラブルシュート集など

    https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796398

    https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796397

    https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796396


    FAQ 1000210 : 「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 というメッセージだけ表示され接続できません。

    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796216

     

  • 「デバイスドライバがみつからないか 接続をキャンセルしました」の前に何かエラーメッセージは出てますか?

    いきなりそれが出るなら、前の方も書かれた「FAQ 1000210 : 「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 というメッセージだけ表示され接続できません。」に該当します。

    その場合、インストールするファイルは以下です。

    www.renesas.com/.../e8a-emulator-software-v105-release-01-full-package

    しばらく使ってなくて、新しいPCにHEW環境を作ろうとすると、何入れれば良かったのか忘れちゃいますよねー。

    HEWは、昔の開発環境なんで、今のCS+等とは異なり、HEWフルパッケージ版のアップデートと言ってもコンパイラやデバッガは入ってないんです(;^_^A

    あと、E8aの故障を疑うのなら、故障診断を実行してみてください。

    また、一番わかりやすい故障は、E8aをPCに指した時にランプが点かない事です。

    この場合は100%故障です。

  • > E8aを使用しないで書き込む方法はありますでしょうか。

    「R8C 標準シリアル入出力モード」とかでぐぐればそれらしい情報には当たれますよ(お勧めしません)