Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
R8C/Tiny
More
Cancel
R8C/Tiny
R8C/Tiny Forum
35Cと33Cの違いってなんですか?
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
3 replies
Subscribers
442 subscribers
Views
1791 views
Users
0 members are here
マイコン
R3C
R8C
ルネサス
プログラム
Options
Share
More
Cancel
Related
35Cと33Cの違いってなんですか?
ちよ
over 11 years ago
ルネサスのマイコン、R8C/35Cを使って書かれたプログラムをベースに、R3C/33C用ソフトを作ります。
見ているとほとんど書き換える必要が無いように思えるのですが、35Cと33Cではどこが違うのでしょうか?
GTR
over 11 years ago
ちよさんこんにちは。
スペック見ると分るのですが、ざっと下記内容が
違うようです。
33C 35C
・16ビットタイマ部分 1 3
・入出力ポート 22 47
・外部割込み 7 9
・ピン数 32 52
あと最大のROM,RAMも違います。
御自分の用途に合った物を選べば良いかと思いますが、
ピン数が違うと価格も変わると思いますので、バランス
を考えてチョイスが良いかと。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
チョコ
over 11 years ago
スタッフのチョコです。
ちよ様の疑問にコメントさせていただきます。
大きな違いは,パッケージのピン数です。
33Cは32ピンと35Cの52ピンと比べて使えるピン数が20本少なくなっています。
そのため,16ビットのタイマRD(2本)がなくなっています。
また,ROMとRAMの容量も小さくなっています。
このため,タイマRDを使っている場合には33Cでは使えません。入出力ポートを27本以上使っている場合にも使用できません。プログラムが32Kバイトを超える場合,RAMが2.5Kバイトを超える場合にも使えません。
これらをご確認ください。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
ちよ
over 11 years ago
大変わかりやすい回答をありがとうございました!
教えていただいた点に気を付けて移植していこうと思います。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel