HEWとSH7727を利用しています。組み込み初心者です。
マニュアルに「システムダウンルーチンは必ず作成してカーネルと結合しなければなりません」との記述がありました。
システムダウンルーチンとカーネルの結合は、具体的にどの様に行えば良いのでしょうか?
初歩的な質問で誠に恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
いそべもち 様
HI7700/4をご使用の場合、付属サンプルファイルとして提供されているシステムダウンルーチンをビルドファイルに追加してください。
SH7727用のサンプルシステムダウンルーチンは用意しておりませんが、SH7729用のものがそのまま使用可能ですので、
kernel\samples\sh7729\project\src\7729_sysdwn.c を使用してください。
なお、このサンプルシステムダウンルーチンはサンプルワークスペース
(kernel\samples\sh7729\sh7729.hws)にあらかじめ含まれており、
そのままビルドするだけでカーネルと結合されます。