SH4Aで内臓Flashを消耗せずにソフト開発は可能でしょうか?

今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を強引に任されました。

経験と言っても、現役であった前世紀末にH8/3048Fで開発を一度行っただけなのですが…。(苦笑…)

 

このプロセッサの内蔵Flashの書換えが100回迄とされております関係で、顧客からは当方での書換えを数回(出来れば1回)に抑える様要請されました。

おそらく、一度リセットベクタのみ内蔵Flashに書き込んで、それ以外のコード全てを内蔵RAM上に展開する事になると思われます。

この状態で開発し、完成後にはコードを全て内蔵Flashに収める様設定せねばなりません。最低でもリンカの設定変更が必要と思われます。

しかしながら、その様な記述や操作は可能なのでしょうか?何卒この浦島太郎に御指導頂きたく宜しく御願い申し上げます。

 

なお、当方の開発環境は以下の様になっております。(開発環境の変化に唖然と致しております)

統合環境:HEW V.4.09.01

C言語 :SHCC : V.9.04 Release 03

JTAG-ICE:コンピューテックス製PALMiCE3 SH & CSIDE Version6

Parents
  • わわいです
    そりゃ可能といえば可能でしょうが、そのCPUの使用経験がない人がそれを行うというのはあまりにも現実性がないですねえ。
    せめて、もう一枚そのボードを買ってもらって、それを開発用にするなりしないとダメだとおもいますが
    #まあ、書き換え回数100回といっても、経験的には、実力値で数十倍の書き換えの耐量がありますんで
    #そんなに気にしないでよろしいかと
Reply
  • わわいです
    そりゃ可能といえば可能でしょうが、そのCPUの使用経験がない人がそれを行うというのはあまりにも現実性がないですねえ。
    せめて、もう一枚そのボードを買ってもらって、それを開発用にするなりしないとダメだとおもいますが
    #まあ、書き換え回数100回といっても、経験的には、実力値で数十倍の書き換えの耐量がありますんで
    #そんなに気にしないでよろしいかと
Children
  • 仰るとおりです。
    ただ、このMPUは車載用のせいか評価ボードが品薄の様です。
    当方の調査では、開発ボードの納期が今回製作したのボードの納品後になる様です。