いつも皆様にはお世話になっております。
現在LFさんのLF64(SH7211)を使用して開発を行っていて
LF64開発基板にはイーサネットドライバとして「AX88796BLI」が使用されており
ルネサス製のT4ライブラリが使用できない状態となっております。
LF64さんが提供しているuTNETをHEWに組み込みコンパイルをしましたが
ライブラリファイルではありませんとエラーメッセージが出力され失敗しました
そこで質問になりますが、
1.他社が提供しているライブラリファイルはHEWに組み込むことはできないんでしょうか?
2.T4ライブラリはSH7211のように、マイコンのワンチップ機能になかった場合
使用することはできないんでしょうか。
一応、ライブラリを提供していたLFさんにHEWに使用できますかと問い合わせをしましたが
試していないとの回答があり、自社開発環境イエローソフトを使用してくださいとの
回答もありました。(ただしその開発環境を使用するとC++言語使用できないので
HEW開発環境を使用したいです)
以上よろしくお願いいたします。
ライブラリの動作については購入元に問い合わせるべきでは? HEWでの動作というとサポート外ということになると思うので、純正のツールで確認された上での話が望ましいと思います。