HI7000シリーズでは、
OS起動中に、事前に設定されたベクターテーブル情報を関連づける為に、VBR設定を実施している認識です。
ただ、使用するマイコンによっては、VBRアドレス設定可能エリアが決まっていますので、
VBR配置には気を付けなければならない認識です。
OS内では、どのようにVBRアドレスを割り出しているのかご存知ないでしょうか。
(恐らく、ベクターテーブルアドレスのシンボルから先頭アドレスを引っ張り出して、VBRアドレス設定していると思うのですが、マニュアル記載がなく、困ってます)
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/software-os-middleware-driver/itron-os/hi7000-4-for-sh-family.html#productInfo
製品パッケージ内容
とあるので契約次第では直接参照もできると思いますが、VBR ならリセット処理から割と早期に設定してると思うので、デバッガで見て行ってもすぐ見つかるのでは?
それより
> (恐らく、ベクターテーブルアドレスのシンボルから先頭アドレスを引っ張り出して、VBRアドレス設定していると思うのですが、マニュアル記載がなく、困ってます)
ユーザの見えないところで行われる VBR の設定で困る状況がわかりません。