SHCライブラリに含まれるパス情報の除去について

こんにちは

 

ライブラリに含まれるソースコード/オブジェクトファイルのパスを除去する方法を探しています。

 

 

HEWにて、ユーザーライブラリ(*.lib)を作成していまして、

ライブラリ自体は生成出来、対象の実行プロジェクトにリンクして動作確認が出来ています。

 

ただ、

生成したライブラリファイルを、バイナリエディタで開いてみると、

ライブラリに含まれるオブジェクトファイル、及びそのソースコードのビルド時の絶対パスが含まれていました。

例)

 C:\Workspace\AAA\AAA\xxx.c

 

 C:\Workspace\AAA\AAA\Release\xxx.obj

 

これらの情報を除去したいと思い、

一通りビルドオプションを変えてみたつもりなのですが、消す事が出来ませんでした。

ご存知の方がいましたらご教授頂けないでしょうか?

 

※デバッグ情報出力はOFFにしているつもりです。

※リンクでstripを入れたところ、以下のエラーが出ました。

L1002 (W) Option "input" cannot be combined with option "strip,form=library"
L3002 (F) Option "form=library" is ineffective without option "library"

 

コンパイラオプション:

-cpu=sh3dsp -endian=little -object="$(CONFIGDIR)\$(FILELEAF).obj" -gbr=auto -chgincpath -errorpath -global_volatile=0 -opt_range=all -infinite_loop=0 -del_vacant_loop=0 -struct_alloc=1 -nologo

 

最適化リンカオプション:

-noprelink -form=library -nomessage -list="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).lbp" -nologo -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).lib" -exit

 

環境:

High-performance Embedded Workshop(Version 4.09.01.007)

C/C++ compiler package for SuperH RISC engine family V.9.04 Release 03 (7-10-2017 19:12:13)

SH3-DSP

Parents
  • わわいです
    lib にしようとしているソースの中に、マクロの __FILE __が入っています。
    ソースを検索して、そのマクロを除去しましょう
  • > lib にしようとしているソースの中に、マクロの __FILE __が入っています。

    ファイルサイズが 0バイトの空のソースプログラムをコンパイルしても、コンパイルした時点で生成される .obj ファイルに絶対パスでのソースファイル名とオブジェクトファイル名が含まれるので違うと思います。
Reply
  • > lib にしようとしているソースの中に、マクロの __FILE __が入っています。

    ファイルサイズが 0バイトの空のソースプログラムをコンパイルしても、コンパイルした時点で生成される .obj ファイルに絶対パスでのソースファイル名とオブジェクトファイル名が含まれるので違うと思います。
Children
No Data