お世話になっております。
SH7267のユーザーズマニュアルハードウェア編(Rev.3.00)を参考に
シリアルサウンドインターフェースで割り込み処理を作成中なのですが、マニュアルの記述が今ひとつ理解できないのです。
チャネル1~3においては、
ベクタテーブルの説明部分では、「SSII」と「SSIRTI」という2つの割り込み要因があることが書かれています。
一方、シリアルサウンドインターフェースの説明部分では、
「送信アンダフロー割り込み」「送信オーバフロー割り込み」「受信アンダフロー割り込み」「受信オーバフロー割り込み」「アイドルモード割り込み」
「送信データエンプティ割り込み」「受信データフル割り込み」
の7つの個別要因がある様に書かれています。
7つの個別要因が、どちらのベクタ番号の割り込みとして入るのか、何度かマニュアルを見るのですが、分かりませんでした。
7つの個別要因のうち「送信データエンプティ割り込み」「受信データフル割り込み」が
ベクタテーブルの「SSIRTI」で入るのかな?と思っているのですが不安です。
この辺の説明が、どこで説明されているのか教えて頂けると助かります。