SH7268のUSBのHUB多段に関して

MKONというものです

SH7268で多段のHUBを接続する必要があり

カタログをみると

ハブを1段経由し、複数の周辺デバイスと接続し通信が可能

とのことでしたので代理店に

複数HUBを多段で使用可能かと確認したところ特に問題ないとの回答ありました。

ただ、実際プログラムを作成してみると二段目のHUBが動いてないようにもみえます

もしかしてUSBのハブを多段で使用することは不可能なのでしょうか?

以上なにか御存知の方がいればよろしく御願します

Parents Reply Children
No Data