SHマイコンのアドレスバス

SHマイコンのユーザーです。

SHマイコン周辺回路にCPLD(MachXO2)を使用しています。

SHマイコンのアドレスバスをCPLDの入力ポートに入力しています。(以下参照)

CPLD PT9D/DONEピンと SHマイコン A0

CPLD PT9C/INITNピンと SHマイコン A1

CPLD PT9B/PROGRAMNピンと SHマイコン A2

このような接続をした場合、SHマイコンのリセット LOWアクティブ中にCPLDのコンフィグが待ち状態に

なることがあります。SHマイコンのポートA0,A1,A2は、ウィークキーパ回路の影響で、HighにもLowにも

なることがありますか?

このような類似経験があればご教示ください。

Parents
  • リセット期間はハイインピーダンスになるはずですから
    以下の点を確認してみてください
    1.A0、A1、A2にノイズが乗る可能性はありませんか?
    2.CPLDの電源タイミングが早すぎるのではありませんか?
    3.CPLDの電源電圧は許容範囲にありますか?
  • IKUZOさん
    ご回答ありがとうございます。
    そうですよね。リセット中はハイインピーダンスですよね。
    1のノイズと2の電源タイミングを見直してみます。

    TACK
Reply Children
No Data