いつもお世話になります。
現在アルファープロジェクト社製のMS104-SH4を使用してプログラムしており
開発環境はHEW 使用言語がC++になります。
現在プロジェクトを新規で作成してデバッガーXsSightEvoを使用して書き込んでデバッグしようとしたら
PowerON_Reset関数が呼ばれる前にManualResetに毎回入り、ResetHandlerから処理が始まり
またManulaResetが呼ばれるようになります。
調査すると、
・C言語でプロジェクトを作成した場合、正しくmain関数まで呼ばれる。
・C++言語プロジェクトを作成した場合のみ、上記事象が発生する。
・C++言語で、ManualResetが呼ばれる原因を見ると、一般例外(アドレスFF000024番地(EXPEVT)に20のエラーコードが設定)が発生している?と思われます。
(C言語のときはアドレスFF000024番地は0になっている。)
何かわかりましたらご教示お願いします。