E10A接続時のFlash ROM書き換えを止める方法について

マイコンに「SH7254R」 を使用し、14ピンの「E10A-USB エミュレーター」と 「Hew」 versoin 4.09 によってデバッグを行っています。

 

マイコンの Flash ROM の書き換え回数が max 1000 回なので書き換えを抑えたいのですが、

Hewからの接続時、"Connected" と表示される前に Flash が書き換えられてしまいます。(添付図参照)

この時ダウンロードバーは表示されません。

 

Hew のメニューバーで

デバッグ > デバッグの設定 > 「ターゲット」タブ

からダウンロードモジュールの設定を確認すると、「ターゲット接続時にダウンロード」にチェックはついておらず、

試しにチェックをつけると、ダウンロードのプログレスバーが表示されるなど違う挙動をします。

 

E10A-USB シミュレーターや Hew にはあまり詳しくなく、

・そもそもこの表示の際に Flash ROM の書き換えは行われるのか

・この表示の際は書き換わっていないとして、ダウンロードを行わずにHewからプログラムの実行をした場合も、Flash ROM の書き換えは行われるのか?

・この現象を止めることができるのか

・止められるとすれば、どの設定を変更すればよいか

が分からず困っております。

 

どなたかこれらについてアドバイスを頂けないでしょうか?

宜しくお願い致します。

Parents Reply Children
No Data