E10Aを利用した、外部 RAM でのソフトウェア開発の可否

こんにちは、Kanと申します。

 

現在 SH7254R を使用した開発を行っています。

開発環境としてHEWを、デバッガとしてE10A-USBを利用しているのですが、

 

「BSCで接続された外部RAM (不揮発品) にソフトウェアを書き込んで開発を行うことはできるでしょうか?」

 

より具体的には、以下のような運用を考えています。

マイコン内蔵FLASHに最小限のプログラムだけ載せて置き、実際の(大半の)処理はBSCで接続された外部RAMに書く。

書き換えの時は、E10AからRAMだけを書き換える。

 

これを行う理由として、

① フラッシュの書き換え回数を減らしたい(書けなくなるかが基準ではなく、可能な限りダメージを与えずに開発を進めたい)

② 後程E10A無しで、無線通信のみでプログラムを書き換えたい

という二点の要求があります。

 

いろいろと調べたのですが、なかなか情報が見つからず、

・そもそもSHマイコンのBSC設定をHEWからいじれるのか

・いじれたとしてそのまま外部RAMへのプログラム書き込みを行えるのか

・デバッグ時の挙動はどうなるのか(ソフトウェアブレークであれば使用可能か)

等、気になる点がいくつかあります。

 

皆さんの中で、このような開発を行ったことがある方はいらっしゃるでしょうか?

Parents
  • みなさん、ありがとうございます。

    セクション配置を、ブート領域を内蔵ROM、プログラム領域等を外付けRAMにすることでできそうなイメージが付きました。

    一点、プログラムを外付けRAMに書き込もうにも、今使っているSH2AシリーズではHEWからBSCの初期化を行う方法が見当たらない(説明書やネットでの検索にかからない)です。
    したことがある方がいらっしゃれば、もしよければ参考資料等を教えていただきたいです。
Reply
  • みなさん、ありがとうございます。

    セクション配置を、ブート領域を内蔵ROM、プログラム領域等を外付けRAMにすることでできそうなイメージが付きました。

    一点、プログラムを外付けRAMに書き込もうにも、今使っているSH2AシリーズではHEWからBSCの初期化を行う方法が見当たらない(説明書やネットでの検索にかからない)です。
    したことがある方がいらっしゃれば、もしよければ参考資料等を教えていただきたいです。
Children
  • BSCの初期化はブートプログラムで行わないといけませんね、先ほど分岐のみとしたのは間違いで
    1.ブートプログラム→様々の設定は行う
    2.RAMプログラム→再度設定をし直す
    でした。