お世話になっております。
みゅうと申します。
SH7211上で動作していたプログラムを、SH7216上へと移植しているのですが、
演算の結果が同一にならず困っております。
厳密には8.333332500となるようなfloat値、8.333332①に対して×1000000②をすると
両CPU上で、共に8333333となります。(切り上げor制約?)
これに対して、元に戻す演算である、÷1000000をすると③
7211上では、8.333332になり(まるめ指定省略=round-nearest?)、
7216上では、8.333331になります(round-nearest指定)。
該当部のソースコードは以下です。
p->acc_par_spd_par_2 = (float) p->accele / speed / 2; p_par2 = p->acc_par_spd_par_2; //① ※左辺右辺共にfloat型です p->acc_par_spd_par_2 *= (float) 1000000; //② par2 = p->acc_par_spd_par_2 / 1000000; //③ ※同上
また、SH7216において上記コード部によって算出した①③がそろっているように見えても、
実際には内部表現が異なる場合があります。
floatでは有効桁を超えた情報は欠落すると思っているのですが、
大小比較において真となります。
これらについて、詳細をご教授いただければと思います。よろしくお願いします。