SCI TXI割り込みとTDREの関係について

お世話になっております。

下記についてご教授願います。

 

SH7216のSCIについて、ユーザーズマニュアルでは、

TXIはSCTDRのデータエンプティによる割込みで

TDREはTDRE=1でSCTDRのデータエンプティを示す 

という記載がありました。

しかし、実際の動作ではTXI割り込み発生時にTDRE=0と

なっている場合があるようなのですが、なぜでしょうか?

 

ご回答宜しくお願い致します。