こんにちは、よしとといいます。
HEW + E10A-USB の環境で SH7145F のファーム開発を行っています。
先日までは何の問題もなく接続してデバッグできていたのですが、突然
Cannot obtain module. File name missing. というエラーが出てデバッグが
行えなくなりました。
何のファイル名が missing なのか、エラーメッセージにはヒントが有りません。
また、エラーメッセージには Please read User Guide to create/install a new version.
というメッセージも付いていますが、ユーザガイドには記述が見当たりません。
なお、このエラーメッセージはエミュレータに接続しようとする操作をすると、
時間をおかず即座に表示されます。
以下の事を実施しましたが、いずれも問題を解決できませんでした。
1.E10A-USB を別の物に交換。
2.ターゲットボードを別の物に交換。
3.HEW、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ、Eシリーズ用USBドライバ、
E10A-USBエミュレータソフトウェアの全てを一旦アンインストールし、環境を再構築。
4.デバッグ設定を一旦 none にして[OK]で閉じてから再度 SH-2 E10A-USB SYSTEM(CPU SH-2) を選択。
その後 [デバッグ]→[接続]
ただし、一晩ターゲットボードの電源を切って、開発用PCとの接続も切り離した状態で
放置した後、次の日一日だけ正常にデバッグが出来たことが有りました。
現在は Cannot obtain module のエラーが出る状態です。
何かお心当たりの有る方がいらっしゃいましたら、ヒントだけでもお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よしと さん、こんにちは。NoMaYと申します。その環境には詳しくなくて、マイコンファームウェア開発での一般論になりますけれども、あと3系統試されていないことがあるように思われます。(1) パソコンを変える(特に、異なるWindowsバージョン、異なるアンチマルウェアソフトウェア、のものへ)(1') あるいは、E10Aを接続するUSBポートを変えてみる、のが先かも知れません(2) 以下の1番目のスレッドの以下のアドバイスも、試してみてはどうかと思いました(スレッドはE8Aのものでしたけれども)「再インストール時にマルチインストールでデフォルトではない別フォルダにインストールしてたりするのはどうでしょうか。」ただし、「放置した後、次の日一日だけ正常にデバッグが出来たことが有りました。」ということですので、本件では非該当かも知れません(3) プロジェクトを作り直す --> 完全に作り直す必要は無くて中身が空のmain()であるようなので充分ですただし、以下の1番目のスレッドで、すべてのプロジェクトで駄目だった、というのがありますので、本件でも駄目かも知れませんまた、本件でも「4.デバッグ設定を一旦 none にして[OK]で閉じてから再度 SH-2 E10A-USB SYSTEM(CPU SH-2) を選択。」とありましたしググってみると、過去に同様の問い合わせがあったようですが、何れも顛末が不明のものでした。E8a 接続エラーcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4174/e8aError while trying to connectwww.google.com/search?q=community.renesas.com/the_vault/f/archive-forum/9383/error-while-trying-to-connect
NoMaY さん、時間ができましたのでやってみました。
【USBポートを変えてみる】
ハブ経由で接続していた E10A-USB をPCのポートに直結してみました。
→状況に変化なし。
【PCを変えてみる】
Windows10 Pro(21H2) → Windows10 Home(21H1) プロジェクトは同じものをコピーして使用。
→問題なく接続できた。
→元のPCに戻して再度試してみる。
ということで、原因は不明のままデバッグが出来る状態になりました。
また何か状況に変化が有ったらお知らせしたいと思います。
ありがとうございました。