Windows8用USBドライバ(コミュニケーション・デバイス・クラス)はいずこに?

V850ES/JJ3Eをパソコン(Windows7 32/64 両方)とUSB(コミュニケーション・デバイス・クラス)で接続しています.

現在,同マイコンをWindows8マシンにつなぎたく,パソコン用のドライバを捜しているのですが,見つからない状態です.

入手先をご存知の方,お知らせ頂きたくよろしくお願いいたします.

Parents
  • HP25miniさん

    試していませんけども、Win7用のドライバーをWin8に入れられたりできませんか?

    アプリケーションノートの資料は作成当時のままなので、ドライバーなどもきっと更新されない気がします。

  • HP25miniです.

    出張で不在にしており,応答が遅くなり申し訳ありません.

    結論から言うと,Kirinさんのご指摘のとおり,Win7用のドライバで対応できました.

    ただし,次のような紆余曲折があり,多少手間がかかりました.

     ①Win8.1にてWin7用ドライバを設定しようと,ドライバ・ファイル(.inf)のあるフォルダを指定しても,

      「見つからない」という反応でインストールできない.

     ②そこで,V850を接続したことのないWin7マシンでドライバ登録をしてみると同様の反応でインストールできない.

     ③いろいろ調べているうちに,接続したV850に関する情報とドライバ・ファイルの情報の不一致を発見.

        ・V850上のソフトウェアはNECエレ時代にダウンロードしたものをベースに作成

        ・ドライバ・ファイル(.inf)は最近ダウンロードしたものでルネサス仕様になっている

      そのため,ベンダIDとデバイスIDの不一致があり,ドライバ・インストール作業で「ファイルが見つからない」応答の原因が判明.

      .infファイルの内容を修正し,Win7でのインストール成功.

     ④修正した.infファイルを使いWin8.1へのインストールを試みると,「ファイルが見つからない」応答は出なくなるが,

      「デジタル署名されていない」との理由でインストールを拒否される.

        ・Win7でも同様の警告は出るが,インストールは可能.

        ・検索してみると,「ドライバ署名の強制を無効にして,Win8にインストール」の説明があるサイトを発見.

           http://www.pasonisan.com/pc-os/windows8-1-install-inf.html

         それに従ってインストール作業を進めて,ドライバ設定作業完了.

      Win8.1マシンにV850をUSB接続することに成功(めでたし,めでたし!).

    ということで現在,デジタル署名を無効にした状態での使用となり,セキュリティ上緩めた状況(Win7と同レベル?)で使っています.

    これにどの程度の問題があるのかよくわかりませんが,デジタル署名されたWin8用ドライバの提供をルネサスさんに期待します.

    以上,多少でもご参考になれば幸いです.最後になりましたがKirinさんに感謝いたします.

  • HP25miniです.追加報告です.
    Windows10の場合,ドライバは自動的にインストール?/判別?されるようで,
    わざわざ上記の作業をしなくても,通信ができました.
    (当初,Win8の方法でドライバをインストールして使っていたのですが,
    たまたまOSのインストール直後につないでしまったところ,すんなり動作してびっくり)
Reply
  • HP25miniです.追加報告です.
    Windows10の場合,ドライバは自動的にインストール?/判別?されるようで,
    わざわざ上記の作業をしなくても,通信ができました.
    (当初,Win8の方法でドライバをインストールして使っていたのですが,
    たまたまOSのインストール直後につないでしまったところ,すんなり動作してびっくり)
Children
No Data