みなさん、いつもお世話になっております。
SDRAMを使用した装置を試作しています。
電源の瞬停や一時的な低下の対策としてマイコンには電源監視ICを外付けしてリセットが入るようにしているのですが、使用しているSDRAMにはリセット入力端子がないため特に対策をしていません。電源が不安定な時に装置の異常動作が発生しており、SDRAMが原因ではないかと考えているのですが、電源が不安定な時(電源復旧後も含め)にSDRAMの動作が不安定(暴走など)になる可能性はありますでしょうか。もし可能性がある場合、そのような状態からの復旧方法はありますでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。どうぞ宜しくお願いいたします。
m-ueno さん
SDRAMが不安定とのことで、原因枝があまりにも多いのですが、以前に経験した内容では発振器の不都合でSDARAMのデータ化けが発生したことがありました、SDARAMが不良という触れ込みであったのですが実際には発振子の不都合でした、これを信頼できる他のものに変更したら、良くなりました、m-ueno さんの場合には当てはまらないかもしれませんが。
IKUZOさん
アドバイスどうもありがとうございます。
原因は電源だけかと思っていましたので、発振子も原因になり得ると知り大変参考になりました。
どうもありがとうございます。