V850E/IG4 フラッシュ・メモリ・プログラミング

お世話になっております。

V850E/IG4のプログラム書き換えを行いたいと思っております。

そこで、

V850E/IG4に対応する フラッシュ・メモリ・プログラミング(プログラマ編)のようなマニュアルを探しているのですが、

探し方が悪いのか見つけることができません。

V850E/IG3の場合、フラッシュ・メモリ・プログラミングのマニュアルは見つけることができました。

V850E/IG4のハードウェアマニュアルも読んではみましたが、

フラッシュ・メモリ・プログラミングの詳しい内容は書いていないようです。

V850E/IG4のフラッシュ・メモリ・プログラミングのようなマニュアルはないのでしょうか?

ご存知の方ご教授お願いいたします。

Parents Reply Children
  • kirin様

    ご回答有難うございます。

    追加の質問になってしまい、申し訳ないのですが。

    このドキュメントはV850E/IG4のセルフプログラミングのライブラリ提供のものでしょうか?

    今回、他デバイス(プログラマ)からV850E/IG4(ターゲット)のフラッシュを書き換えたいのですが、

    その場合もこのドキュメントから読み取れますでしょうか?

  • minさん

    そうですねセルフのライブラリですね。
    プログラマからの場合は、ルネサス提供のRFPなどを使用すれば対応可能ですけれども、別マイコンからの書き込み仕様については公開されていません。

    とりあえず、セルフ書き換えライブラリにしても、別マイコンからの書き換え方法にしても特約店経由でルネサスに請求すれば、ある程度開示してもらえる可能性があります。

  • kirin様

    質問後も再度ルネサスのホームページ等探しましたが、

    やはり非公開のようですね。

    ルネサスに直接確認をとってみることにします。

    お手数おかけしました。

    ご回答有難うございます。