RZ T1のR4FのWDTのdisable とenableの切り替えについて

RZ T1のR4FのWDTはenableとdisableを切り替えられますか。

リセット解除後にWDTをイネーブルします。時間がかかる処理をするためにWDTをしばらくディセーブルしたいですが。

何がいい方法がありますか。ぜひ教えてください。

Parents Reply Children
  • ご回答ありかとうございます。

    flashの書き込みなとの処理に時間がかかる場合もありますよね。

    ECM のWDT割り込みディセーブルでenableとdisableを切り替えられるようにしました。