外付けのWDTリセット発生の特定方法について

外付けWDT監視ICからのリセットが発生したことを特定したい場合、どのような方法をとるのが一般的でしょうか。

 

前提条件:CPUの外部リセット端子には、電源監視ICとWDT監視ICのリセット出力が接続されている。

 

観点としてはまずCPU内の機能(低電圧検出機能など)で対応可能か、外部ハードウェアを追加するべきかを気にしております。

その上で、具体的な実現方法をアドバイス頂けると助かります。

Parents
  • > 観点としてはまずCPU内の機能(低電圧検出機能など)で対応可能か、

    CPU 内のそれらが信用できないという判断で外付けされているという理解で正しいですか?
    もしそうなら当てにすべきではないのでは?
Reply
  • > 観点としてはまずCPU内の機能(低電圧検出機能など)で対応可能か、

    CPU 内のそれらが信用できないという判断で外付けされているという理解で正しいですか?
    もしそうなら当てにすべきではないのでは?
Children
No Data