外付けのWDTリセット発生の特定方法について

外付けWDT監視ICからのリセットが発生したことを特定したい場合、どのような方法をとるのが一般的でしょうか。

 

前提条件:CPUの外部リセット端子には、電源監視ICとWDT監視ICのリセット出力が接続されている。

 

観点としてはまずCPU内の機能(低電圧検出機能など)で対応可能か、外部ハードウェアを追加するべきかを気にしております。

その上で、具体的な実現方法をアドバイス頂けると助かります。

Parents
  • >わわいさん
    ご返信ありがとうございます。
    やはりそうですよね。
    WDT異常はソフト担当としては検出したいのですが、ハード追加は許されないので・・・。

    >fujitaさん
    はい、CPU暴走を考慮して安全のためにWDTは外付けにしております。
    やはり外付けWDTリセットの特定には外部回路を使用するものだと確認できました。ご返信ありがとうございました。
Reply
  • >わわいさん
    ご返信ありがとうございます。
    やはりそうですよね。
    WDT異常はソフト担当としては検出したいのですが、ハード追加は許されないので・・・。

    >fujitaさん
    はい、CPU暴走を考慮して安全のためにWDTは外付けにしております。
    やはり外付けWDTリセットの特定には外部回路を使用するものだと確認できました。ご返信ありがとうございました。
Children
No Data