10年ほど前の設計でV850「μPD70F3116GJ(A)-UEN」(当時NEC)を使用していますが
プログラム書き込み用にサードパーティー製のフラッシュプログラマ を利用していました。
ここにきてプログラムの変更が必要となり上記に利用可能なフラッシュプログラマの代替機を探しております。
何かご推奨の機器を紹介していただけないでしょうか。
Kameさん V850E/IA1 はも20年以上も昔のチップですね。 当時のフラッシュは大電流が必要でチップ書き込み用の外部電源(いわゆる2電源タイプ)があって、プログラマーも特殊なものになります。 最近のフラッシュは省電力になり、フラッシュ書き込み電圧をチップ内部の昇圧回路で生成できるようになり単一電源でフラッシュ書き込みできるようになりました。 PG-FP5(FL-PR5)以前は2電源対応していますけれどもPG-FP6(FL-PR6)から単一電源チップにしか対応できなくなっています。