こんにちは、とても初歩的なことで恐縮なのですが、R7FA2E1A52DFJをR5F212Gに置き換えるためにE2 studio
(setup_e2_studio_2023-01 v7.8.0)と取りあえず無償のIAR の IAR Embedded Workbench for Arm をインストー
ルしたのですがRAのCプロジェクトの作成の選択肢がなくてプロジェクトが作成できません。何が足りないのか
よくわからず苦慮しています。何かご教示頂けると助かります。
宜しくお願いします
Hello,
The user is trying to replace R7FA2E1A52DFJ with R5F212G and has installed E2 studio and IAR Embedded Workbench for Arm. However, they are unable to create an RA C project as it's not showing up as an option. They are seeking guidance on what might be missing.
I hope this information you like it. MyHealthOnline