こんにちは、とても初歩的なことで恐縮なのですが、R7FA2E1A52DFJをR5F212Gに置き換えるためにE2 studio
(setup_e2_studio_2023-01 v7.8.0)と取りあえず無償のIAR の IAR Embedded Workbench for Arm をインストー
ルしたのですがRAのCプロジェクトの作成の選択肢がなくてプロジェクトが作成できません。何が足りないのか
よくわからず苦慮しています。何かご教示頂けると助かります。
宜しくお願いします
u-taro 1739さん、こんにちは。ReKawashimaと申します。2つ質問がございます。>R7FA2E1A52DFJをR5F212Gに置き換える
R5F212G(R8C/2G)からR7FA2E1A52DFJへの置き換えを検討されていて、RA FamilyのFSP開発環境を構築したいで合っていますか?
>E2 studioと取りあえず無償のIAR のIAR Embedded Workbench for Arm
これ、どちらも統合開発環境(IDE)になりますが、どちらのツールで開発を行いたいとかありますか?
参考:
(Reneas RAファミリ パンフレットから抜粋)