こんにちは、とても初歩的なことで恐縮なのですが、R7FA2E1A52DFJをR5F212Gに置き換えるためにE2 studio
(setup_e2_studio_2023-01 v7.8.0)と取りあえず無償のIAR の IAR Embedded Workbench for Arm をインストー
ルしたのですがRAのCプロジェクトの作成の選択肢がなくてプロジェクトが作成できません。何が足りないのか
よくわからず苦慮しています。何かご教示頂けると助かります。
宜しくお願いします
> E2 studio (setup_e2_studio_2023-01 v7.8.0)と取りあえず無償のIAR の IAR Embedded Workbench for Arm を> インストールしたのですがRAのCプロジェクトの作成の選択肢がなくてプロジェクトが作成できません。その組み合わせであれば以下のFAQにプロジェクト作成までの手順は書いてあります。FAQ - Creating an RA Project with IAR compiler in e2 studiohttps://en-support.renesas.com/knowledgeBase/19772607この手順でIARでもGCCでもプロジェクトを作れるはずです。