mallocについて

stlと申します。

RA2E1グループのマイコンを使用しています。

g_pcm_stream = (int16_t*)malloc(sizeof(int16_t) * 2);

このようにmallocを使用してメモリ確保を試みると、ポインタの値がNULLになってしまいます。

なぜNULLが返ってくるか理由が分かる方いらっしゃいますでしょうか?

Parents
  • ヒープ領域に関して何も設定せずにつかってますよね?
    設定してない場合、ヒープ領域がわからないのでmallocはメモリ確保するエリアがわからないんです。
    RAファミリはあまり足を突っ込んで使ってないので解決策が書けなくてすみません。
    RXマイコンのスマートコンフィギュレータならHeap sizeに関するプロパティを設定することで使えるようになります(CC-RXは確認済み)。
    FSPは使ったことがないですが似た設定があると思います。

  • > Heap sizeに関するプロパティを設定
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20853217

    これですね。

Reply Children