音声再生におけるsigned、unsignedの影響について

stlと申します。

音声再生APIのRM_AUDIO_PLAYBACK_PWM_Playは、unsignedのPCMの再生が出来るようですが、例えば、データがsignedの場合だと上手く音声が再生されないのでしょうか?

Parents
  • できないでしょうね。あくまでunsingedとsingedの値の意味合いからそう思うんですけどね。

    例えば

    uint16_tなら

    0x0000 -> 0x7FFF -> 0x8000 -> 0xFFFFという小さい順ですが、

    int16_tなら

    0x8000 -> 0xFFFF -> 0x0000 -> 0x7FFFというのが小さい順になります。

Reply
  • できないでしょうね。あくまでunsingedとsingedの値の意味合いからそう思うんですけどね。

    例えば

    uint16_tなら

    0x0000 -> 0x7FFF -> 0x8000 -> 0xFFFFという小さい順ですが、

    int16_tなら

    0x8000 -> 0xFFFF -> 0x0000 -> 0x7FFFというのが小さい順になります。

Children