こんにちは。NoMaYです。32ビットマイコンの新ファミリ、Arm Cortex-M搭載「RAファミリ」を発表、次世代IoT機器に求められる性能、セキュリティ、周辺機能の最適解を追求~フレキシブル・ソフトウェア・パッケージとArmエコシステムが、開発スピードを加速~www.renesas.com/jp/ja/about/press-center/news/2019/news20191008.html
こんにちは。NoMaYです。#ひさびさにContent Under Reviewをやらかしてしまいました。すみません。おおっ、そうでしたか。探してみました。これですね。RXとSynergyも探してみました。marutsu検索: Renesas RA6www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?path=&q=Renesas+RA6marutsu検索: Renesas RXwww.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?path=&q=Renesas+RXmarutsu検索: Renesas Synergywww.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?path=&q=Renesas+Synergy
こんにちは。NoMaYです。#ひさびさにContent Under Reviewをやらかしてしまいました。すみません。> おおっ、そうでしたか。探してみました。これですね。RXとSynergyも探してみました。この際ですので、競合メーカーの商品のSTM32も探してみました。marutsu検索: ST STM32www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?path=&q=ST+STM32
こんにちは。尭です。
Renesasさんは日本企業のためかマルツさんが安いのですが、STさんは外国企業のためかDigiKeyさんの方が安いです。
STM32シリーズと価格勝負は流石に厳しいように見えます。RAシリーズは価格以外で訴求する必要があるのではないでしょうか。
物は優秀なんですけどね。
ソース www.renesas.com/.../rx-features.html developer.arm.com/.../cortex-m23 pc.watch.impress.co.jp/.../1028954.html https://www.eembc.org/
同じRXv1でも、RX100,200シリーズと600シリーズで命令キューのサイズが違うので同等の性能が出るとも限らず、ベンチマークの結果は使用したコンパイラの最適化の性能にもよるのでこの手の数字は参考程度に捉えておくのが良さそうです。 news.mynavi.jp/.../ > RX200は1.56DMIPS/MHzで、RX600の1.65DMIPS/MHzと遜色ないレベル あるいは、メーカーさんには世代を通して性能の違いをアピールされるのであれば www.renesas.com/.../rx-features.html 性能を測定する条件は一律にした上で明らかにしていただきたいですね。 この例がそうかはわかりませんが、古い製品については当時のコンパイラが使用された古いデータを転載して実質コンパイラのベンチマークになってる例は散見されます。